This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:如何计算体积流速

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1361868/evm430-fr6043-how-to-calculate-volume-flow-rate

器件型号:EVM430-FR6043

您好! 我有 EVM430-FR6043评估板。
我的光管配置如下图所示。

长度 L 并不比管道 r 的半径大(L 为8cm、r 为2.5cm)。

如何考虑半径 r 来计算体积流速?
您的库中是否有使用值 r 来计算体积流速的函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它实际上在计算时并不关心 r。  L0不在最后一个公式中。  

    此致、

    现金豪