This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:USS 通道损坏

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1361477/msp430fr6047-uss-channel-damage

器件型号:MSP430FR6047

您好!

在对一些 USS 压电样本进行表征测试期间、我们发现1MHz 处的阻抗模块随着水温的升高而降低。 MSP430FR6047的 USS AFE 在不损坏的情况下可以驱动的最小压电阻抗是多少?

我们之所以提出这个问题、是因为我们在这些测试期间在两个 USS 通道之一中检测到了断点(请参阅下面通过 USS 设计中心捕获的图像)。

  

图1显示受损通道的性能下降、图2显示受损通道传输的信号完全缺失(通过示波器进行了验证)。

损坏的通道信号用蓝线表示。

根据您的经验、USS 通道破损的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过流可能会导致这种损坏。  

    典型驱动电流应该在120mA 左右。 例如、使用3.3V 时、阻抗应大于3.3V/DAC 120mA = 27.5欧姆、以避免更高的电流。  

    此致、

    现金豪