This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:UART

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1363255/lp-mspm0g3507-uart

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

我正在尝试运行  uart_echo_interrupts_standby_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang、
但是、如何检查接收到的数据呢?
Im 使用 CCSTheia 进行调试!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在编译器的监视窗口中查看接收到的数据!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会出现在观察窗口中、您需要打开串行终端。 但是、我发现它不能正常工作、因此我使用 PuTTY。

    您可以使用"View"->"Console->"Serial Console"打开它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以通过单击+号在调试窗口中查看变量、我通常将它们放在监视表达式下。

    然后、您将键入变量名称(例如 RxData)

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、抱歉、我向后移动了。 我假定收到*在 PC*上。