This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:如何设置 LCD 寄存器电荷泵

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1359050/msp430f6779a-how-to-setting-lcd-register-charge-pump

器件型号:MSP430F6779A

您好!

在正常情况下、在 LCD_C 模块上(LCDON = 1)并使能电荷泵(LCDCPEN = 1)

如果将 LCD_C 模块设置为关闭 (LCDON = 0)

CONFIG 寄存器 LCDCPEN 应是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正常的处理流程是在 LCDCPEN 之前设置 LCDON、如果关闭 LCD 模块、则寄存器内容可能处于不确定状态。  

    您要求电荷泵使能状态的原因是什么? 如果 LCD 模块关闭、我不希望电荷泵可以运行。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道单步关闭 LCD 模块。

    我的产品有2种模式

    1.正常模式

    -显示 CAN 显示数据

    2.低功耗模式。  

    -我将关闭显示屏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waragorn:

    您可以将 LCDON 设为0来关闭 到 LCD 的输出、电荷泵不使用 LCDON 位、所以我会关闭电荷泵。

    此致、
    卢克