This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:使用 MSP430 Gang 编程器进行编程

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1363020/msp430f149-programm-with-msp430-gang-programmer

器件型号:MSP430F149

您好

我有一个旧的 MSP430 GANG 编程器 MSP-GANG430。 现在、我想将我的软件加载到其中、以便我可以使用它来对硬件进行编程。 为此、我已经下载了 MSP430闪存 Gang 编程软件。 遗憾的是、当我选择硬件并点击"Load Image"后、我总是会收到错误消息"Communication -Frame has errors! 我可以对此做些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我请参阅 MSP430 Gang 编程器(MSP-GANG430)用户指南(修订版 Q)

    ERR_COMM 1通信帧有错误。

    请检查编程器和目标适配器板与目标适配器板的电源之间的连接

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我在我们的第一个器件中使用了相同的硬件。 它在此处运行得很完美。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manuel

    >>我在第一个器件中使用了相同的硬件。

    我想知道第一个器件是否也是 MSP430F149吗? 还是另一个器件型号?

    一次对多少个器件进行编程?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是 F133。 尝试使用8个通道进行。