This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:OPA836

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1363015/msp430fr6043-opa836

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:TIDM-02003

对于气体计量方案、我想了解 TIDM-02003 MCU050A_Analog-Front-End.SchDoc 的电路设计中 R74和 R43的替换情况、以及由 C35、C36、R42、R45和 R46组成的电路的功能、以及如何处理电信号? 该电路具有相同的功能、该电路由 C43、C45、R65、R66、R67 如何处理电信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C43移除接收信号上的直流失调电压。 R65和 R67 VCC 向 OPA+输入引脚提供 OPA/2偏置电压。 C45用于稳定该偏置电压。 R66用于限制进入 OPA+引脚的电流。  

    C35/36、R42/44/45电路与另一个相同。 因此、从换能器侧看一下电路。 接收/接收模式下的阻抗匹配。

    此致、

    现金豪