This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:寄存器 SFRRPCR 是否存储在 FRAM 中?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1363427/msp430fr5969-is-register-sfrrpcr-stored-in-fram

器件型号:MSP430FR5969

查看'FR5969数据表和用户指南后、我无法确定复位引脚控制寄存器 SFRRPCR 是否存储在 FRAM 中。 我*假定*这是否则复位引脚控制将不会在整个部件的电源周期中持续存在。 我认为允许用户在 RST 引脚上实例化上拉电阻的目的需要持久、因为有人可以期望可配置的上拉引脚消除对外部 PU 电阻器的需求。 如果我构建一个没有外部 PU 的电路板、那么我绝对需要将复位引脚配置寄存器存储在 FRAM 中。

有人是否能够确认  SFRRPCR 存储在 FRAM 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、在上电或复位后、所有 MSP430x5xx/6xx 器件上复位引脚上的内部上拉电阻会激活。 它们不需要外部上拉、除非需要与噪声环境相关的更强的上拉电阻(更小的电阻)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有 MSP430x5xx/6xx 器件上复位引脚的内部上拉默认情况下在上电或复位后激活。

    如 Zrno 所说。 请参见突出显示的数据表条目。

    为了回答您的另一个问题、SFRRPCR 未存储在 FRAM 中。 该寄存器位于外设空间、不会在下电上电期间持续存在。