This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043:TimerB 互补 PWM 模式

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1363061/msp430fr6043-msp430fr6043-timerb-complementary-pwm-mode

器件型号:MSP430FR6043

您好!

我想使用 MSP430FR6043生成互补 PWM、  定时器 B (TB4和 TB5)。 您能指导我解决这个问题吗?

提前感谢、

萨尔沃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    timerB 不支持互补输出模式。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao:

    感谢您的答复。

    是否可以使用轮询方法而不是中断来控制 TimerB PWM 脉冲计数。

    即 2秒= 2000 PWM 脉冲

       1秒= 1000 PWM 脉冲

    此致、

    萨尔沃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在轮询方法中使用、则 MCU 将始终检查计时器计数器。 MCU 不能执行其他操作。  

    此致、

    现金豪