This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138ARGCR

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1363106/ucd3138a-ucd3138argcr

器件型号:UCD3138A

您好  

该微控制器中是如何计算 ADC 误差的。

我需要计算从电流传感器到微控制器差分 ADC 引脚的总体误差

我之前使用的电流传感器 TMCS1123C1AQDVGR 此器件

对于微控制器、我使用的是 UCD3138ARGCR 这款部件。

是否有任何可用的计算表? 请与我们分享。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您需要了解如何将 ADC 结果转换为实际电压。 这是你的问题吗? 然后即可计算误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、   当我将电流传感器差分输出连接到 MCU 的差分引脚时、我需要了解这些 MCU UCD3138ARGCR 的 ADC 误差计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计算 感测电压的公式如下:  感测电压= ADCRESULT/4096 *2.5V。   ERROR =实际电压-感测到的电压。