This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:电压不稳定性

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1363542/evm430-fr6047-voltage-instability

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

我注意到、当我发生断电时、手动断开电源轨电压、然后将其返回到 MCU 上、即使在硬件/软件复位之后、软件也不会恢复到其自身、好像它会变得乱码。  

您怎么看?

谢谢。

以法莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试对其重新编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊森·伊森

    我可以重新编程并正常工作。 同样、在得到当前停止/短缺值后、我进行仿真。 代码不会恢复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    经过进一步调查、我看到在发生电流降压情况和复位后、 函数 USS_runAlgorithms (&gUssSWConfig、&algResults);会卡住。 我曾尝试 使用以下函数 USS_resetUSSTModule  (&gUssSWConfig、true)复位 USSTModule、但仍然卡住。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    更新:我正在使用 UART 在运行时进行调试、我将打印稿放在  USS_runAlgorithms 中、但不会打印、我始终从函数 USS_startLowPowerUltrasonicCapture 返回  、错误代码为0。 然后是 SW。 卡住。

    请理解这一点至关重要。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以法莲、

    我已收到您的电子邮件。 我们通过电子邮件讨论这一问题。  

    此致、

    现金豪