This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:寄存器:通过能量测量设计中心进行中性点缺失测量

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1364431/msp430f6779a-reg-neutral-miss-measurement-with-energy-measurement-design-center

器件型号:MSP430F6779A

尊敬的 TI 团队:

我一直在为我的单相能量计使用电能测量设计中心库"1.30.00.00、仪表名称是 EVM430-F6779A"。


我的问题是、当我在睡眠模式下进行测量时、每隔8秒唤醒一次、我会得到2.7 mA 的消耗、因为我的库会将所有3个通道(I1、I2、V)放在睡眠模式期间的一个通道上进行电流测量。 因此、如果我可以通过仅将一个电流传感器通道置于一秒钟来进行控制、则可以控制我的电流消耗。


请您向我建议如何使用上述库版本只打开一个当前通道进行电流测量。

此致、

萨蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检测到直流信号并且不关心功率计算? 您可以直接使用 SD ADC 代码示例。