This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:CCS 6.1.3是与适用于 MSP430的 TI-RTOS 配合使用的唯一方法吗?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1364626/msp430fr6989-is-ccs-6-1-3-the-only-way-of-working-with-ti-rtos-for-msp430

器件型号:MSP430FR6989

在尝试运行 TI-RTOS MSP430FR6989时、我意识到 CCS Theia、CCS 12.7不适用。 之前论坛中有一封回复是刚刚建议使用 TI-RTOS 版本说明中提到的 CCS 版本。 它起作用了。 但是、问题是、我现在有针对不同功能的3个版本的 CCS。 据我所知、TI 并不是一家以软件为中心的公司、但这种情况实在荒谬绝伦。 是否有可靠且简单的方法将其导入到 CCS Theia?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-RTOS 附带了完整源代码。 如果你真的想使用它、我建议你把它移到 CCS Theia。 但是、由于公司主管采取的某种策略、TI-RTOS 将不会有更新和支持。 我建议您使用一些成熟的软件工具/RTOS。