This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:MSP430FR2476、DCO

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476, MSP430AFE253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1364232/msp430fr2476-msp430fr2476-dco

器件型号:MSP430FR247

您好!

我有一个关于 DCO 的问题。 其他 TI MCU 的 DCO 常量存储在信息区域中。

它们位于 info-Memory 的最后一个区域中、并且单独受到保护。

在 MSP430FR2476中哪里可以找到这些常数、或者那里是否根本没有 DCO 常数?

已存入? 我知道、这是一个有点奇怪的问题、但我不熟悉这种类型的 MCU (FR-RAM)

我想就此做一个一般性发言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    DCO 具有数据表中的表9-30中列出的16和24MHz 30C 校准(TAP 设置)以及用户指南中的第8.12.2.3节和第3.2.11.2节中描述的 DCO 软件调整。

    这是您要找的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Dennis、

    尼恩,他是前菜。 Ih wollte wissen, wo die DCO-Konstanten 在 der MCU gespeichert sind.

    在参考信息-Speicheradresse 0x10F0 bis 0x10FF gespeichert 中的 BEIM MSP430AFE253 werden sie beispielsweise。

    是否要找到与 MSP430FR2476相关的特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    不、我在寻找其他东西。 我想知道 DCO 常数存储在 MCU 中的什么位置。

    例如、在 MSP430AFE253上、它们存储在信息存储器地址0x10F0至0x10FF 中。

    在 MSP430FR2476上的何处可找到此资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    好的、在 MSP430AFE253上、您是正确的。 出厂 DCO 校准值位于闪存的 INFO A 部分。

    对于 MSP430FR2476、出厂校准值位于 TLV 部分、而不是器件的信息存储器的一部分。

    您尝试使用 FR2476实现的这些 DCO 值是否有什么具体内容?  也许如果你描述你想要做什么,这将帮助我。 ;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis

    不,我不想做任何特别的事情。 由于我没有像往常一样在信息存储器中看到它们、

    我以为他们已经被删除了。 当然、如果它们位于完全不同的存储器区域中,

    一切都很好。  我在数据表中没有看到这一点。

    感谢您提供的信息、祝您一个愉快的周末。