This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:发生了通用255未知错误->砖头?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1364086/evm430-fr6047-generic-255-unknown-error-occurred----bricked

器件型号:EVM430-FR6047

我一直在开发不同的流量计几何形状、并使用 EVM430-FR6047进行测试。 它一直很好地与 GUI 软件工作了一个月左右,但今天 我得到一个快速连续的错误;"通用255未知错误发生"。 此外、LED 不再像正在尝试进行流量测量那样闪烁。 GUI 会连接并允许我将参数推送到它、但不会执行波形捕获或 dTOF。 LED3为稳定红色。

我购买了一款新的 EVM430-FR6047、本星期晚些时候应该买、但我想知道发生了什么或可能发生了什么、这样我就不会砖头第二款。

  1. 对"Generic 255 Unknown error occurred (发生通用255未知错误)"可能是什么进行了猜测? 这是否意味着 M430处理器被锁定了?
  2. 我尝试了重置按钮、但是否有方法可重置非易失性存储器?
  3. 可能是最后一次测试中的其中一个换能器短路(CH1短接至 GND)。 这会损坏它吗?
  4. 我的设备上的液晶屏无法正常工作。 我从未在 GUI 或文档中找到将其打开的方法。 我尝试在两个方向上调节锅,但什么也没有。 可能有些跳线没在正确的位置?
  5. 查看板 LED 和跳线配置的图片
    https://photos.app.goo.gl/UYut8eSKLfEvuc8w7

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我将电路板连接到 Code Composer Studio、然后成功运行闪烁 LED 示例代码。 因此、处理器可能没问题。 执行此操作将擦除板附带的代码。 有人知道在哪里可以找到这个代码? 我在此区域找到了一些代码、但尚不清楚这是否会将我带回正方形一。  dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您的意思是没有在 EVM 上下载代码。 您是否直接使用默认代码运行演示?

    2.如果您想从 USS 开始。 请参考此文档: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAKBA5IOKNaZjdv1sYqeiw__MSP430-ACADEMY__8HaEUeq__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提供手动链接、但 似乎没有任何指向固件的链接。

    是的、我使用的是模块中预加载的代码。 在我的故障排除中擦除该代码后、我想重新加载原始的。 我不知道在哪里可以找到它上面的演示代码来使我恢复出厂默认设置。 我曾尝试通过 Code Composer Studio 加载"USSSWLib_TEMPLATE_EXAMPLEX"、但这些灯不会像原来的 DID 那样闪烁、USS GUI 也无法识别这一点。  dev.ti.com/.../node

    您知道评估器件随附的代码位于何处吗? 如果上面的链接中显示了这一点;除了按"Debug"、然后运行之外、加载它是否有什么技巧? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您最终需要了解如何使用 GUI 并对其进行调整。 而不仅仅是使用默认代码。 我会建议你在学院里深入一点。 我想,在你学习之后,你将知道如何产生你自己的 USS 主题。

    我不是 USS 的专家、因为我知道代码是由 GUI 生成的。 然后您可以使用 CCS 下载它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试通过 Code Composer Studio 加载"USSSWLib_TEMPLATE_example"、但指示灯不会像原来的 DID 那样闪烁、USS GUI 将无法识别它。

    该项目适用于没有 GUI 的独立应用。 如果尚未安装、则需要安装位于 此链接的"USS Water Demo for FR604x"。 其中包含标题为"MSP430FR6047EVM_USS_CCS" Water_Demo 的项目模板、该模板通过 Project -> Import CCS Projects... 菜单项。 然后编译它并通过 CCS 进行刷写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @SethJackson、您太棒了! 非常感谢!

    让像我这样的人把点放得更近一点。 我必须选择 CCS 文件夹、然后让我选择项目。

    重新安装演示程序后、 评估板可与测试流量计再次工作。 不虚幻! Whoohoo :-)

    C:\ti\msp\UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_00\examples\USS_CCS\CCS Water_Demo