This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:FET-Pro430 + MSP-FET

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH, MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1364738/msp430i2041-fet-pro430-msp-fet

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:MSP-FET、、 UNIFLASH

我的客户希望使用 MSP-FET 和 FET Pro430 (版本 3.4-1)。
但在验证过程中失败了。
如果他们使用 UniFlash (8.1版)、验证正常、但不支持校验和。

我认为 FET-Pro430可以与 MSP430i2041搭配使用。
有人建议检查?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果是什么误差? 它应该支持 i204x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    请查找以下屏幕截图。
    1)内存选项。


    2)连接选项。


    3) 3)编程前。


    4)编程后有错误。


    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否也共享源代码? 然后我可以进一步检查我的一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    您需要所有项目文件还是仅*。out (或 hex)就足够了?

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hex 文件就足够了。 非常感谢。