This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:MSP430F149IPAGR

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1365392/msp430f149-msp430f149ipagr

器件型号:MSP430F149

收到材料后、客户目前已焊接了4块、2块可烧、2块不可烧、表明已加密、无法使用。
我们需要技术支持。 您能帮助我们解决这个问题吗? 您能否提供说明来证明材料是否正常? 相关图片请见附件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到附件。 "你说什么? 功耗?

    IDE 是否有任何报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个公共论坛,我们无法在这里分享附件。 我来自您的经销商之一 arrow.com。 请向我提供直接电子邮件 ID、以便我可以与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户反馈:使用产品时、会显示加密状态、但无法使用。

    我无法在此处分享图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以从 IDE 附加报告? 我想 TI 不是西门。

    请将 E2E 链接发送至 TI FACE/销售部门。 它们可以帮助您连接我们的 BU。 抱歉、我们也无法通过 e2e 直接分享我们的电子邮件地址。