This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132:Spy-Bi-Wire 闪存编程

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2132, MSP430F5224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1366203/msp430f2132-spy-bi-wire-flash-programming

器件型号:MSP430F2132
主题中讨论的其他器件: MSP430F5224

工具与软件:

更改了标题。 此器件(MSP430F2132)是否可以使用2线制 Spy-Bi-Wire 接口对其闪存进行编程?

我们之前使用过 MSP430F5224、特别提到可以通过这种方式对闪存进行编程。  但是、MSP430F2132数据表中没有此类信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 slau320中有一个表格2-14 (和2-15)、而在第63页上、有一个 F21x2、并将 SBW 标记为 true。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    因此、如果器件具有 SBW、那么它始终可以对闪存进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 SBW 用器件完成想要的任何操作(例如对闪存进行编程)、而 JTAG 熔丝不会熔断(使用6V VPP 应用特殊的 JTAG 命令)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。