This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:MSP430F5359启动条件

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1360571/msp430f5359-msp430f5359-startup-conditions

器件型号:MSP430F5359

您好!

我们的嵌入式团队遇到了系统无法进行适当复位的问题。

在现场为器件执行固件更新时、有3-4%的器件会堆叠并停止工作。

相同的硬件、相同的固件-系统无法提供正确的复位并进入有趣模式:

-在几个输入/输出引脚上,我们观察到奇怪的脉冲或波形@频率为4.8309 Hz (207毫秒)。

-处理器没有对 RST/NMI 引脚做出响应。

-只有电源循环可以结束这种情况。

我们在 BSL 或应用程序中没有任何代码在 I/O 上提供此类活动。

什么是可能的?

有线索吗?

提前感谢您、

此致

拉迪斯拉夫·亚奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BSL 代码位于 ROM 中还是闪存中? 以 TI 或贵公司为基准?

    您的代码是否需要 LPM 模式和 SVS、SVM 上的任何控制? 参考勘误表、它们与您的猜测有点相同。

    您是否意味着在进行下电上电后、器件会正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周先生、您好!

    感谢您的回答!!

    -位于内部闪存中的 BSL。

    -关于勘误表-我将在星期四查看此问题,我们现在是假期。

    -关闭电源后,设备运行良好。

    谢谢!

    Br

    拉迪斯拉夫·亚奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待您的新闻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周先生、您好!

    我们仍在上一个问题中。。。

    我想问的是、如果我们以堆叠模式连接调试器(MSP-FET430UIF)并进行下载、器件的固件开始正常工作。

    它是否做一些修复操作像复位或任何其他操作?

    我们可以从这里学到什么?

    提前感谢您、

    Br、

    Radislav Yanai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正如我检查的那样、JTAG 可以生成一个 POR 复位(应该与断电和上电一样)、此复位电平将高于 RST/NMI。

    您能否进一步检查:

    1.这些 3-4%的设备总是会重现此问题? 或者有时可以重新创建。

    2.您能否进行交叉检查(使用良好的器件更改这些3-4%的器件)、以检查问题是出在 MCU 还是硬件 PCB 上?

    伊森