This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:最新版本的 USS 库、用于对 MSP430FR6047评估板进行编程

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1365787/msp430fr6047-latest-version-of-the-uss-library-to-program-the-msp430fr6047-evaluation-board

器件型号:MSP430FR6047

尊敬的工程师:

我正在使用 MSP430FR6047评估板、这是我第一次能够成功地使用芯片上的初始固件进行计量测试。  

然后、我下载了许多其他测试程序用于有关 EVB 的培训。 现在我想下载与我买的 EVB 相同的固件。 您能告诉我可以从哪里下载吗?

我试过这款朋友:

但是、它似乎与初始固件不同。 这两个陶瓷器是相同的吗? 如果不是、如何获取固件的 inital vesrion? (在购买硼化合物时、可以将其刻在芯片上)

在数据表中提到您可以从此处下载:

但是,当我转到链接,我找不到 frmware:(这里我只能看到几个 exe 文件,而不是一个 frimware )

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下载并安装这一套。 安装后、这里会显示演示项目。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    非常感谢您的答复。

    您能否告诉我该固件如何使用 CCS 格式? (C 代码)

    此致、

    Behnam,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安装此.exe 文件后。 在 CCS 中、依次点击->project->Import CCS Projects->browse 文件的安装位置。 然后单击"选择文件夹"。 您将在发现的项目中找到这些项目。 选择一个工程、然后点击"Finish"。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    非常感谢您的答复、非常感谢。

    我使用了上述固件、LED3似乎亮起、出现错误时、错误如下所示:

    您能告诉我如何解决此问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    似乎其他人也有这个问题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/934436/evm430-fr6047-error-hspll-detected-that-the-pll-has-unlocked

    此问题与硬件无关、它是固件、考虑到2周前此主板工作正常、没有任何问题、默认固件出现问题、但使用新固件时出现此错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试用30pF 替换电容 C11和 C12。 并再次运行项目。  

    此致、

    现金豪