This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:闪存损坏

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1367615/msp430f5437a-flash-corruption

器件型号:MSP430F5437A

工具与软件:

您好!  

我们已经完成了本文档中提到的所有措施: https://www.ti.com/lit/an/slaa729a/slaa729a.pdf?ts = 1709980960376

仍然可以看到闪存损坏问题、我们仍然不了解其根本原因。

我们已经填写了 TI 简明调查表表格、希望通过与 TI 的技术联系来帮助我们了解 为何这一情况仍在发生。

请告诉我、通过 TI 技术支持获取呼叫设置的下一步是什么。  

谢谢。

预仿真模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prema、

    您从何处购买 MCU? 如果是来自经销商或 TI 销售团队、您可以向他们发送电子邮件以寻求帮助。 他们将帮助您解决此问题。  

    此致、

    现金豪