This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:体积流速在正值和负值之间切换

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1367606/evm430-fr6047-volume-flow-rate-switches-between-positive-and-negative-values

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

总之、TI GUI 测得的体积流速可在正流速和负流速之间切换。 有人以前见过这个吗? 问题可能是什么?

我正在使用 Audiowell DN25内联管道、GUI 中的所有设置都是 TI 为此内联管道设置的默认值、但我将增益从1 dB 降低到了-0.8 dB 以获得+/- 900 ADC 计数的峰值信号。

我的 ADC 捕获是有关零流的教科书。

 

这张图片显示了体积流速正负值之间切换的波形捕获...

提前感谢您提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请注意、实际水流速在测试运行过程中没有变化、除非在开始时水流从0变为恒定速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试将信封交叉阈值设置为22并进行测试。  

    此致、

    现金豪