This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5131:计时器打开时的功耗

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1367358/msp430f5131-power-consumption-when-timer-on

器件型号:MSP430F5131

大家好、

客户正在开发功耗敏感型应用。

他们意识到、当开启计时器时、无法访问最低功耗模式。

有什么办法可以解决这个问题吗? 我们非常感谢您的任何见解。

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计时器需要一个时钟源、因此您无法关闭所有时钟。 这样会使 LPM3和 ACLK 保持开启状态、成为可用的最低功耗模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Stefan、

    他们想要达到多低的水平?  他们需要多高的分辨率计时器?   

    David 的回答正确、因为要让计时器模块运行的最低功耗模式为 LPM3。  Timer_A 的功耗也比 Timer_D 低得多。   

    最终、最低功耗计时器是一个 RTC、但在此确切的器件上似乎没有一个。   

    谢谢。

    JD