This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:使用 msp430f5132可以生成多少个 PWM

Guru**** 2694525 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1367492/msp430f5132-how-many-pwm-can-be-generated-using-msp430f5132

器件型号:MSP430F5132

工具与软件:

您好!

请告诉我可以使用 msp430f5132生成的 PWM 信号的数量。实际上、我总共需要生成 4个 PWM 信号。

目前、2 PWM 分别使用计时器 D0和计时器 D1进行推广。 我如何生成其他2个 PWM。

此致、

西里尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们的留级率都一样,还是完全独立?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    是否意味着相同的频率。 我需要生成不同的频率。

    此致、

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cyril:

    澄清一下:您需要所有4个 PWM 都在不同的频率/周期下运行?  不仅是更改相同周期的占空比?   

    如果您只需要相同周期内的4个 PWM、则可以使用当前计时器中的其他 CCx 寄存器来生成更多 PWM 信号。  如果您需要它们以不同的频率运行、那么您将不得不使用更多计时器模块或让 CPU 与计时器中断进行交互。    

    如果是后者、以下是此类应用的应用手册: 单个 MSP430计时器模块的多时基

    希望这可以解决您的问题。

    谢谢。

    JD