This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:2618器件跨代兼容性。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1368093/msp430f2618-compatibility-of-2618-devices-across-generations

器件型号:MSP430F2618

工具与软件:

我正在尝试使用该组件(现在已过时)重新构建一个旧设计。

MSP430F2618TGQWTEP

我知道它具有扩展的温度范围。 最终器件不需要执行此操作。



我想知道这款似乎与尺寸/引脚兼容的较新组件是否可以直接替代?

MSP430F2618TZCA

谢谢-

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这两个值应该相同。 您可以 在电路板上替换为 MSP430F2618TZCA。  

    此致、

    现金豪