This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:标记打印

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1367803/tps54260-marking-printing

器件型号:TPS54260

工具与软件:

 大家好、我工厂最近生产的一批产品包括材料 TPS54260、

有些标记具有类似这样的 TI 标识   ,有些标记不是。
这是正常情况吗? 为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    某些器件可能不是源自 TI、这意味着它们可能是假的。 下面的链接可以帮助回答您关于 TI 顶部标记的问题。

    https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp

    此外、以下链接还提供了有关看似来自 TI 的假冒产品的一些详细信息:

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html

    希望以上信息可以解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,感谢您的回复
    我通过合法的代理渠道购买了上述所有商品。 所以,没有"可能不"如你所说。
    您提供的链接无法回答我的问题。 我希望能够有一个专业的解释来解释这个问题。
    实际上、在过去的几天里、我找到了一些 PCN 文件、其中显示了打印变更、但我在文件中没有找到该器件。因此、我想知道该器件有任何 PCN 文件。 我希望收到您关于此器件的标记打印问题的进一步解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否购买了整盘器件? 应在卷带上贴有标签。 您能否提供该贴纸的照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过几个月的时间、器件型号已经是 SMT、而且已经分批购买了。 无法再找到标签

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、还有另一个器件 TPS61175有一些问题、DGK 和 mouser 给了我文件:

    12500 TI Boulevard、MS 8640、Dallas、Texas 75243

    通知# 20211123002

    特定器件的标记标准化

    仅供参考

    我找到了相应的更改。但是关于 TPS54260、我找不到任何有关标记标准的信息、所以我想在 TI 寻求更多帮助。 com'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关该问题、请访问 TI 客户支持中心。 我们所掌握的信息非常基础、我已经给出了、而且没有关于为什么顶部标记发生变化的详细信息。