This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:建议与 MCU 连接的电容器的功能是什么?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1369044/msp430f6779a-what-is-function-of-capacitors-that-recommend-connection-with-mcu

器件型号:MSP430F6779A

工具与软件:

在数据表(SLAS982A)中建议引脚连接电容。 我想知道电容器的功能(4.7uF)如下所示。

连接到引脚

什么是函数?

(去耦、电源电压平滑处理、 滤波或其他)

VSYS 引脚
VDSYS 引脚
AVCC 引脚
DVcc 引脚
AuxVcc 引脚
LCDCAP 引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gumpol:

    您可以尝试在可从 TI.com 下载的用户指南中找到这些电容器的功能。 如果我们的用户指南未编写函数、可能需要与我的设计团队同事联系。 但您可以在自己的电路板设计中使用这些电容的建议值、因为这些值已在设计过程中经过测试、对于 M0正常工作而言具有更好的值。

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LCDCAP 可使 LCD 电荷泵为 LCD 获取更高的电压。

    其他是"去耦、电源电压平滑 或滤波"