This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:寻求 MSP430F5529 SDK 支持

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1368874/msp430f5529-seeking-support-for-msp430f5529-sdk

器件型号:MSP430F5529

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

           我使用的是 MSP430F5529IPN 微控制器。 对于以太网和其他示例、我需要下载哪个 SDK? 我安装了 MSP430 SDK、但在 CCS Resource Explorer 中未显示任何示例。 如果您可以提供一个链接、那将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikandasamy

    下载此 MSP430 SDK、您可以找到 MSP430F5xxx 外设的示例代码。 而 MSP430没有以太网功能。 如果您只想使用 MSP430来控制以太网控制器、您可以自己编写代码。

    MSPWARE 软件开发套件(SDK)| TI.com

    此致、

    K·扬茨