This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:3.3V 电源轨中的13Hz 峰值

Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1368725/msp430fr5043-13-hz-peaks-in-3-3v-power-rail

器件型号:MSP430FR5043

工具与软件:

大家好、我使用 MSP430FR5043进行了定制设计、如原理图所示。 我已断开连接至 LED、蜂鸣器 等的所有 I/O。 我使用 OTII 器件测量功耗、得到非常奇怪的峰值为500uA 、每秒达到13个峰值、而其余的功耗则合理为10...15uA。 电源是否有任何问题、或者3.3V 电压轨上的奇怪的13Hz 信号是否响铃?  

更多信息:

-我在将 MSP 保持在复位状态(/RST ->低电平)和使用 下面推荐的固件时看到的结果是一样的

int main (void){

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;

P1DIR = 0xFF;P2DIR = 0xFF;P3DIR = 0xFF;

P1OUT = 0x00;P2OUT = 0x00;P3OUT = 0x00;

__ bis_SR_register (LPM3_bits | GIE);

___ no_operation();

返回0;}  

-我还没有连接两个换能器,但在那里切割输入不会改变结果。

感谢您提供任何提示。 我几乎没有选择。

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    如果在将器件保持在复位状态时仍然看到这些峰值、我想知道这里是否有一些外部因素。 将器件保持在复位状态应使器件停止执行代码、因此应导致恒定的电流消耗。  

    此外、进入低功耗模式后、似乎无需运行任何代码、也无需中断即可唤醒器件。 进一步看来、尖峰是由其他因素造成的。 MCU 不应定期出现这500uA 的电流尖峰。

    用户可以尝试删除更多功能(直接进入没有启用外设或引脚分配的无操作循环)、查看其是否发生任何变化、但目前我不知道导致这种情况的原因。 即使 MCU 正在运行、我也不确定什么会导致类似的13Hz 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 进一步减少我的搜索区域,谢谢!