This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:ECC 覆盖范围- FRAM、寄存器、RAM (SRAM)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1368865/msp430fr5969-sp-ecc-coverage---fram-register-ram-sram

器件型号:MSP430FR5969-SP

工具与软件:

大家好、

我有关于 MSP430FR5969-SP 的一些问题。

1.主固件存储在哪里? FRAM?  

2.寄存器是由 FRAM 还是 RAM (SRAM)组成?

3. FRAM 现金是由 FRAM 还是 RAM(SRAM)组成?

4. 通常情况下、我们会将固件从闪存拉至 RAM (SRAM)、然后运行。 该器件是将固件从 FRAM 拉至 RAM (SRAM)、还是操作 FRAM 上的所有内容?

5. ECC 功能是否仅应用于 FRAM? 该函数是否也应用于 RAM (SRAM)?  

谢谢、此致、

石井裕太

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuta、

    1.在 FRAM 中

    2.寄存器由 FRAM 组成

    3、我找不到相关的文件。 我不知道这个。  

    4.将固件从 FRAM 拉至 RAM。  

    5.只在 FRAM 上。

    此致

    现金豪