This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:USS Δ-Σ 偏移更改未应用于生成的头文件

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1367696/msp430fr6043-uss-delta-tof-offset-changes-not-applied-in-generated-header-file

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

问题描述: 在更改超声波传感设计中心 USS_02_40_00_00版本中的"Delta ToF Offset"参数并生成头文件后、不会相应地更新 DCOFFSET 值。 此问题已在两台单独的 Windows 计算机上重现。

重现步骤:

  1. 打开超声波传感设计中心。
  2. 转至"Advanced Parameters"选项卡。
  3. 更改"Delta ToF Offset"值。
  4. 保存配置。
  5. 生成头文件。
  6. 验证生成的头文件中的 DCOFFSET 未更新。

预期行为: 更改"Delta ToF Offset"会更新生成的头文件中相应的 DCOFFSET 值。

实际行为: 尽管对 Delta ToF Offset 进行了修改、DCOFFSET 值仍会保持不变。

环境:

  • 软件版本:USS_02_40_00_00
  • 操作系统: Windows 10


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我试着在我身边,并找到相同的结论与你。 因此、您可能需要手动修改.h 文件中的此参数。  

    此致、
    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要将 GUI 中设定的值乘以-0.001E-8来手工设定、这是正确的吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USS_ALG_DCOFFSET 的单位为秒。 在 GUI 中、单位是 ps。 您需要通过乘以10^-12将 ps 转换为 s。  

    此致、

    现金豪