This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:如何使评估板 LCD 正常工作?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1369365/evm430-fr6047-how-to-get-the-eval-board-lcd-to-work

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

可能是个愚蠢的问题、但除液晶屏之外、所有其他东西都已开箱即用。 我根据 硬件指南调整了 R11电阻器 、但没有变化。

  1. 跳线进行设置?
  2. 是否在5个按钮上按下某些按钮?
  3. 演示代码不支持 LCD、您必须找到那个库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需修改硬件。

    启动主板后、尝试双击"上"按钮、然后双击中间按钮。  重复此操作、直到您在 LCD 中显示某些内容。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 在电路板上、顶部按钮上有两次、我使用 Windows 安装程序重新刷写了用于 FR604x 固件的 USS Water Demo。 我无法使发运固件中仍存在的闪存正常工作、但我只会重新刷新闪存、这样会很好。 谢谢!