This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1369226/msp430fr6047-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

您好!
我在 CCS 器件 MSP430FR6047中有问题。 我能够顺利运行示例"C:Water_Demo。"  
在我创建一个空工程后、我只想导入我需要的函数和库。 通讯文件夹工作无问题。 但 ussSwLib.h 中有一个问题 、即该文件中的每个函数都无法从该项目中的其他文件中找到。 每次调用此文件中的函数时、我都会收到一个错误"未解析符号"。 问题是,我找不到,在哪个文件夹或文件中编程的功能。 这可能是问题所在。  

有人能提示我 缺少哪个文件吗? 我已经附上了 Include Paths and Projects 文件夹的图片。 我试图将我的项目与示例中的项目进行比较、它们看起来是一样的。 我不知道这是怎么了。 我在 ussSwLib.h 中注释每个函数(调用时)后、软件可以顺利运行。  

下面是一个错误示例:  

描述资源路径位置类型
未解析符号 USS_runAlgorithmsFixedPoint、首次在./USSLibGUIApp/fr6047_USS_app/USSLibGUIApp.obj FM44SWPLATINE4_1 C/C++问题中引用

谢谢!

皮埃尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:

    我 建议从该演示示例或模板示例开始构建您的项目。  

    我以前还没有尝试创建空工程并导入 USS 库。 因此、我不确定您在此错过了哪些步骤。

    此致、

    现金豪