This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67691:编程器闪存错误

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F67691, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1369711/msp430f67691-programmer-flash-error

器件型号:MSP430F67691
主题中讨论的其他器件: MSP-FETUNIFLASH

工具与软件:

我目前在 Spy-Bi-Wire 模式下通过 MSP-FET 仿真工具刷写 MSP430F67691控制器时遇到问题。

使用的软件:FET-Pro430 (FET 430闪存编程器)

从编程引脚到 FET 工具的电缆长度为8cm。

对于 RESET 引脚、我将一个47k/0603的上拉电阻器连接到3.3 VD、并将一个2.2nF 电容器连接到 DGND。