This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:是否有函数可以从接收到的信号中了解峰值点?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1370011/msp430fr6043-is-there-a-function-to-know-the-peak-point-from-the-received-signal

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

TI 您好

我想评估接收到的超声波信号

是否有功能从接收的信号中找到峰点或评估接收的信号的强度?

使用 USS_getUPSPtr ()可以直接找到它,但使用 API 会更方便、更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于该函数、我们没有 API。 正如你说过的,最好的方法是通过  USS_getUPSPtr ()实现这个函数。  

    此致、

    现金豪