This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:使用 RST/NMI 引脚作为从开关获取中断的 NMI 引脚

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1370392/msp430fr2155-usage-of-rst-nmi-pin-as-a-nmi-pin-taking-interrupts-from-a-switch

器件型号:MSP430FR2155
主题中讨论的其他器件:MSP-FET、

工具与软件:

您好、TI 专家!

我正在使用 MSP430FR2155、现在我们正在尝试将固件刷写到定制设计的板上。 我们在 MSP-FET 和 CCS 软件的帮助下实现了这一点。  

我是否可以知道如何闪存 MSP-Launchpad 形式之外的芯片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获取 LaunchPad 并将 SBW 引脚与新芯片连接。

    移除箭头处的跳线、并将其连接到新的电路板。

    要回答 OP 中的问题、请不要! 所有 NMI 输入都应完全去抖、而不是来自开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、感谢您的回复!

    获取 LaunchPad 并将 SBW 引脚与新芯片连接。

    好的、Keith、我会试一下。

    要回答 OP 中的问题、请不要! 所有 NMI 输入都应完全去抖、而不是来自开关。

    是的、我们已决定更改引脚。 感谢您的帮助:)