This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 MSP-GANG 编程器对 MSP430FR5964进行编程

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1370440/program-the-msp430fr5964-with-the-msp-gang-programmer

器件型号:MSP430FR5964
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

工具与软件:

大家好、我编写了一个小测试程序。
文件 f1.txt 如下所示:

@1c00
00 00 00 
@4000
31 40 00 3C B2 40 80 5A 5C 01 82 44 00 1C 82 45 
01 1C 14 53 FE 3F 32 D0 10 00 FD 3F 
@ff80
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
@ffb6
16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 
16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 
16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 
16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 
16 40 16 40 16 40 16 40 00 40 
q

文件 f2.txt 与 f1 RAM.txt 完全一样、除非此文件不被写入:

@4000
31 40 00 3C B2 40 80 5A 5C 01 82 44 00 1C 82 45 
01 1C 14 53 FE 3F 32 D0 10 00 FD 3F 
@ff80
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
@ffb6
16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 
16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 
16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 
16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 
16 40 16 40 16 40 16 40 00 40 
q

如果我现在想用 MSP-GANG 编程器对 f1.txt 文件进行编程、我得到以下错误消息:

错误396:警告:文件中的代码超出所选 MCU 的范围。

如果我使用 f2.txt 文件、我可以将代码刷写到 MSP430FR5964中。



现在、我想知道 我如何还可以向 RAM 中写入 将微控制器与 MSP-GANG 编程器结合使用。

如果我使用 MSP-FET430UIF、这是有可能的、没有任何问题。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您不能 通过 MSP-GANG 或其他编程器写入 RAM。  

    只能通过应用程序代码写入 RAM。  

    此致、

    现金豪