This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:解决方案

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1370713/msp430fr6043-solution

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

 尊敬的论坛:

曾试图制作一个完美的 ADC 捕捉图...但我没有得到 msp430fr6043用于200kHz 的反射管....这里附加了我的参数..pls 帮我,创造一个完美的 ADC 捕捉图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到的 ADC 图是...气流为7000rpm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就像在前一个帖子中一样、ADC 捕获中存在噪声。 此噪声与参数设置无关。 它来自 MCU 外部。

    检查 电源侧和传感器侧。 使用金属外壳屏蔽换能器和管道、并将该金属外壳连接到电路板 GND。  

     此致、

    现金豪