This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:校准过程出现问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1368103/evm430-fr6047-having-trouble-with-the-calibration-process

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

我正在将 EVM 与 Audiowell DN25内联管道配合使用。 我有一个参考水表、10分钟内测量1.101立方米、即6606升/小时。 使用 GUI 中的默认值、"体积流速"的波形图测量值约为1800L/h。 由于频率很低、我尝试了校准过程。

我尝试按照 此处的校准步骤操作。

第一个问题是"仪表常数校准"部分中没有预期体积流速的单位。 只是为了尝试一下,我用50预期的 VFR 和运行水通过我的管道2分钟,并按照程序在链接。 校准结束时、我为实际 VFR 输入了49.5、如示例所示、但收到的警告消息并没有像示例中那样更改仪表常数。

然后我刚刚在 GUI 的仪表常数中输入了示例中的新值11771796.95。 运行 Re 的系统测量的体积流速低于1800 L/h。 然后、我为仪表常数输入了2000000、并再次运行我的系统、但现在测量的体积流速大约为200L/h。 此外、只要我输入任何仪表常数数值、测得的体积流速就始终约为200L/h。

MSP430上运行的 GUI 或固件中是否存在错误?

用于预期和实际体积流速的校准单位是多少?

当我按照校准过程操作时、EVM 是进行任何测量、还是只需要参考表测得的实际 VFR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一个问题。 当我手动输入仪表常数时、我缺少一个数字。 因此、2,000,000,000应该是20,000,000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、您可以考虑 预期和实际体积流速中的单位为 LPH。  

    在校准过程中、您需要使用参考仪表将您的预期 VFR 告诉 EVM 板。  

    您遵循哪个指南? 您能否共享它的链接?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    道歉。 我包含了一个指向我正在使用的校准指南的链接、但它似乎不起作用。 我不确定实际的用户指南在哪里、但链接是一个名为 ch_calibration.html 的 fil、它是在我安装 GUI 时安装在我的硬盘上的。

    我猜来了、VFR 单位是 L/h。 但我的重点是、校准过程似乎在我的计算机上无法正常工作。

    我的参考表测得的 VFR 为4500 L/h。

    我转至 GUI 中的主 Calibration 选项卡:   (它现在灰显、因为我的目标未连接)。 我在 Expected VFR (预期 VFR 值)字段中输入4500、在管道系统中自来水、然后单击 Start Calibration (开始校准)。 我按照用户指南中的建议运行校准1分钟、然后点击 Stop Calibration、此时会弹出以下窗口:

    请注意、在窗口中、平均 VFR 之上的值为0。 这应该是由目标或 GUI 计算得出的数字、对吧?

    总之、我输入4495的实际 VFR 并单击 OK、此时会弹出以下窗口:

    请注意、仪表常数没有改变、因此我认为校准过程不起作用。 这是一个错误吗?还是我做错了什么?

    相关说明中、Configuration 选项卡中的默认 Meter 常数为12742000。 我可以手动更改此数字、使目标测量值的 VFR 与我的参考表所测量的值接近。 这就是上述校准窗口中的仪表常数为47550000的原因。 我通过在仪表常数中一次手动更改一个数字来获得此数字。 但这不是正确的校准过程。

    校准过程是否有错误、或者我是否遗漏了一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    注意,在平均值 VFR 上方的窗口中,该值为0。 这应该是由目标或 GUI 计算出的数字、对吧?

    此步骤出现问题。 当您在管道中运行流量时、平均 VFR 不应为0。  

    在管道中运行流时、波形页面看起来是什么样子的。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于在执行校准步骤时没有实际说明让水流经管道、我们深表歉意。 但是、是的、我让水流经管道、其中校准步骤报告 VFR = 0。

    下面的图均是使用 Audiowell DN25内联管道捕获的。

    我的波形看起来就像教科书上的优秀案例。

    以下是零水流量的 ADC 采集:  

    这里是我的参考表上显示的1260 L/h VFR 的波形。 图中所示的 VFR 关闭、因为我无法执行校准。  

    那么、我再次询问 GUI 中是否存在错误或者我是否错过了某些配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 GUI 中没有任何错误。 那么、我录制了一段有关如何校准仪表常数值的视频。 请检查您的系统有哪些不同之处。

    e2e.ti.com/.../1134.calibration-video.mp4

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢观看视频。

    显然、GUI 中不存在错误、但在有关如何运行校准过程的解释中存在错误。 只有在"Waveforms"选项卡中捕获数据时、校准过程才会起作用。 换句话说、必须在"Waveforms"选项卡中点击"Start"、然后运行校准。

    它是否会在指南中的某个位置显示该信息? 必须在"Waveforms"选项卡中捕获数据、然后再执行校准? 如果确实如此、我完全漏掉了。

    这是你的视频建议我应该尝试。

    我的问题现已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴知道您解决了问题。  

    我没有意识到您需要先启动波形 、然后再运行校准。 感谢您的分享!

    此致、

    现金豪