This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:无法刷写或擦除 Launchpad MCU

Guru**** 2774605 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, LP-MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1369697/lp-mspm0c1104-not-able-to-flash-or-erase-the-launchpad-mcu

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104

工具与软件:

大家好、我正在使用  LP-MSPM0C1104 Launchpad 测试和探究 MCU MSPM0C1104。 经过几个周期的调试后、会出现一条错误消息、内容为  

连接到目标时出错:
(错误-614 @ 0x0)
目标表明前一个 SWD 发生了错误情况、
请求数据。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。
(仿真软件包9.13.0.00201)

我无法调试这个东西。 我曾尝试通过多次下电上电来复位 MCU、也尝试过擦除 MCU。 但我无法写入或擦除它。

除了 thsis 解决方案、请告诉我是否有办法使用 CCS 擦除 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否任意修改了 NONMAIN 存储器?   

    当我看到此错误时、执行恢复出厂设置会恢复电路板。   通过 CCS 执行的步骤可在以下位置找到: https://software-dl.ti.com/msp430/esd/MSPM0-SDK/latest/docs/english/tools/ccs_ide_guide/doc_guide/doc_guide-srcs/ccs_ide_guide.html#dssm-mass-erase-factory-reset-wait-for-debug-and-set-reset-mode

    基本上、只启动目标配置、然后运行 DSSM 脚本。  自动意味着编程器可以控制复位引脚、我认为应该在这里工作、手动意味着它会告诉您何时手动按下复位按钮。  

    另外还有一个在线 GUI 工具可以实现这一目的: https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSPM0_Factory_Reset_Tool 

    请告诉我这是否适合您。   

    谢谢。

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、您能否告诉我您正在运行哪个示例以及您正在使用哪个版本的 CCS?   

    谢谢。

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 、  

    感谢您的答复。

    我使用的 CCS 版本:12.7.1.00001。   我将运行 GPIO 切换示例。

    1.可以在调试模式下发送 DSSM 命令。 但由于出现上述错误、我无法进入调试模式、因此无法发送命令。

    2.在线 GUI 只适用于1306和3507设备,所以我不能用这种方法用于1104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil:

    非常感谢您提供的信息。  您还可以截屏您的调试闪存设置吗?  (右键单击、转到"属性"和"调试"选项卡。  请参阅下面的屏幕截图。   此外、您可以将您的项目文件压缩并添加到此处吗?  

      

    对于恢复出厂设置、我意外地将您链接到了旧版本的 GUI 工具。  我编辑了我的帖子、但此链接应始终链接到最新版本、并且已添加 M0C 支持: https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSPM0_Factory_Reset_Tool 

    此外、您仍然可以在 CCS 中运行 DSSM 命令、而无需调试到工程中。  必须转到 View -> Target Configurations、然后右键点击并"启动"其中一个 M0C 目标配置文件。  这会将您切换到 Debug 视图、但不会尝试连接到目标器件。  然后、您可以通过"Scripts"选项卡运行 DSSM 命令。   

    请告诉我这是否起作用。  

    谢谢。

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JD、感谢您的支持。 我可以从 CCS 执行恢复出厂设置、这解决了问题