This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:解决方案

Guru**** 2465930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1370769/msp430fr6043-solution

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

您好论坛,

现在获得气流为7000 rpm 时的图形、  

其中我的配置为

 

请更正我的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这篇帖子中有什么问题? 我发现 ADC 捕捉现在要好得多。  

    dTOF 是负数据。 您可以考虑  在软件中切换传感器或将 USS_serial_selection 更改为 USS_measurement_capture_serial_ch1_ch0。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在其中找到这些参数、  

     在 code composer 中将 USS_sequence_selection 更改为 USS_measurement_capture_sequence_ch1_ch0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 USS_userConfig.h 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在那种模式下,只收现金……我还能做得更好……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ussconf.h 中已设置的位置  

    ..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的图中、它设置为 CH0_CH1、您可以更改为 CH1_CH0以将负 dTOF 转换为正 dTOF。

    此致、

    现金豪