This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:MSP430FR59941

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR59941, MSP430F5359, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1370688/msp430fr59941-msp430fr59941

器件型号:MSP430FR59941
主题中讨论的其他器件: MSP430F5359、 MSP430FR6047

工具与软件:

您好!

我们正在使用您的 MSP430FR59941及其 LEA 协处理器来实现 FFT 和加密。 尽管我们竭尽全力减小软件尺寸(通过 CCS 进行优化、返工、削减 RAM、减少引导加载程序、 等)、我们将出现 FRAM 空间不足的情况。  

您是否希望添加 MSP430FR599x 系列的新成员、其 FRAM 大于384K 或512K 且仍具有协处理器? 如果是、何时?

如果我们能够成功地使用您的旧产品 MSP430F5359 、并且设计出 FFT 和加密软件、您能告诉我们5359可使用多长时间吗?

您是否 对我们的 FRAM 空间有其他解决方案????

谢谢

Pierre Desjardins、

首席技术官

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MSP430FR6047具有带256KB FRAM 的 LEA。 它是集成了 LEA 模块的最大 FRAM 器件。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    您是否希望添加 MSP430FR599x 系列中具有384K 或512K 且仍具有协处理器的新成员? 如果是、何时?

    如果 我们能够成功地使用您的旧产品 MSP430F5359 、并且设计出 FFT 和加密软件、您能否告诉我们5359可用的时间如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会出现新的 MSP430器件。 故事已经结束了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们当前的新产品基于 CM0+内核 MSPM0器件。

    我们将继续 为客户提供 MSP430F5359。  我们没有理由停止复制和销售它们。

    此致、

    现金豪