This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989-MSP430FR5989 EP:器件配置数据不一致

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1369636/msp430fr5989-ep-device-configuration-data-inconsistent

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件: MSP-FET、MSP430FR5989

工具与软件:

您好!

我们正在 使用包含 MSP430FR5989-MCU 的定制电路板 EP。 我们有 MSP-FET 进行编程和调试。 我们可以对电路板进行一次调试和编程、但这样我们就无法对其进行编程和调试。 我们收到一个错误、如"连接到目标时出错:器件配置数据不一致。 请停止使用/更换目标设备。"。 我们使用的是  MSP430FR5989增强型产品类型。 我们正在选择系列 MSP430FRx 和 wea re choosig MSP430FR5989模型。

总而言之、我们选择 MSP430FR5989、因为我们找不到 EP 模型和 MSP430FR5989。 我们只能进行一次编程和调试、但会遇到如下所示的错误。

我们遇到什么问题、如何解决?

欢迎提出任何意见或想法。  

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据另一个相关帖子。  

    在之前的调查中发现、"器件配置数据不一致。  如果 MSP-FET 检测到"Bootdata 的 CRC 已损坏"、则会报告"Please interrupt using / replace"错误。

    线程 MSP430:连接到目标时出错:器件配置数据不一致。 请停止使用/更换目标器件。 报告相同的错误、并指出该错误是由于在器件引脚上施加大于绝对最大额定值的电压而损坏器件引起的。

     EP 器件有哪些连接、它以前是否工作?

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的原理图。 以前在调试时仅工作一次。 是否必须在电路板上移除并插入另一个 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕是这样。 如果启动代码损坏、我们无法为该 MCU 执行任何操作。 您可能需要替换另一个。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于这个问题、我有两个问题。

    您说过、 该错误是由于在器件引脚上施加大于绝对最大额定值的电压而导致损坏器件。   我们在 JTAG 引脚和 MCU 之间使用电压转换器。 此外、电压源彼此不同、例如3V3_JTAG 和3V3 MCU 主电压源。 我想、此问题不是由 JTAG 电压电平引起的。

    我的第一个问题是、我们是否仍需要替换另一个 MCU?

    我的第二个问题与 CCS 中的 MCU 类型有关。 我们使用的是 MSP430FR5989-CCS EP 模型、但 CCS 中没有这样的模型。 我们选择了 MSP430FR5989。 正确吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议更换另一个 MCU。 并且不仅检查 JTAG 引脚。 其他使用的引脚都可能会遇到"大于绝对最大额定值"问题。  

     为 MSP430FR5989-MSP430FR5989选择 MSP430FR5989是正确的选择 EP。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已更改了 MCU、现在我们可以对其进行编程和调试。 我们找不到原因,但现在似乎还可以。  

    感谢您的帮助。