This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:一个传感器通道具有较大的负振幅(即使没有连接传感器)?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1369367/evm430-fr6047-one-transducer-channel-has-large-negative-amplitude-even-without-transducer-attached

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

工具与软件:

一切都正常(不包括 LCD)。 流量测量结果看上去不错。 我用电容类似的传感器换出了传感器、并出现"未知错误"。 我 发布了一个问题 、社区帮助我使其重新刷新、它再次像新一样工作、但今天无论传感器配置如何、它都显示"在向上和下游通道中未检测到信号"。 我尝试了重新刷新和调整设置,但没有改变。

更令人不安的是、ADC 采集显示了一个非常负的上行通道(不是接近于零的正常噪声)。 无论是否连接了流量计换能器、此方法都将持续存在。 我担心这是永久性电路板/芯片损坏。

在2个评估板中的2个板上发生了这种情况。 第二个我确定没有短路,它立即进入了"未知错误"的问题。

  1. "未知错误"可能包括什么? 为什么重新闪烁使它消失?
  2. 有什么想法会让上游通道像这样变低?
  3. 看起来使用电阻器限制输出电流、而输入使用电容器阻断直流电。 是否应该对这些引脚提供额外的保护? TVS 二极管呢?
  4. 即使是投机也会有帮助,我也会被绊跌。 我能想到的是、之前的换能器是否内置了某种 TVS 或静电保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用示波器检查 UPS 和 DNS 的信号。 首先检查 UPS 和 DNS 信号之间是否存在任何差异。 这可以告诉我们是硬件问题还是与 MCU 相关的问题。

    可以将探头放在 J8-1和 J8-7上。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、您好!

    感谢您的观看、我很感激!

    黄色通道连接到 CH1 J8-7、紫色通道连接到 CH0 J8-1。 我正在使用的换能器/流量计是定制流量计上的 audiowell 品牌。 在其他换能器损坏之前、该流量计在评估板上运行良好。 再次请注意、这不是该器件附带的固件。 我  使用 code composer studio 将用于 FR604x 的 USS Water Demo 的 Windows 安装程序刷入其中。

    有三种不同的历史记录。

    1. 随附传感器、空流量计(空气)。
    2. 连接了换能器、富液和液体流动。
    3. 传感器断开连接。

    1.附有换能器,空流量计(空气)。

    2、传感器连接、富含、流体流动。 您可以在右侧的另一个通道上看到接收的信号。

    3.在传感器断开连接的情况下。

    在所有3种情况下、GUI 中的 ADC 捕获看起来都是这样的、开始时瞬态噪声仅发生轻微变化。

    添加 XML 作为代码将放大这个编辑器、这里是它的一张照片。 大多数是默认设置、但请注意、gapBetweenPulseAndCapture 很大、因为换能器之间的间距较大。


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     示波器的图片对我来说很好。

    我认为此时 MCU 内部会损坏。 我建议您应用一些 MSP430FR6047样片并替换 EVM 板上的样片。  

    一个问题是、脉冲数设置为50。 首先、我们通常 将此参数设置为 低于25个脉冲。 其次、但在您的图片中、图中仅显示了25个激励脉冲。 我在这种情况下感到困惑。  

    此致、

    现金豪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在计算机之间切换、这可能不是闪存的配置文件。 我将使用该值进行实验。 我订购了 zif 板和10个新处理器以重新启动并运行。

    问题是、我不知道我是如何损坏它的、也不知道如何解决这个问题。 我能想到的是 ESD 或传感器产生的过压。 其他可能? 是否有添加 TVS 二极管的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ESD 是一种可能的原因。 由于您将使用50个脉冲、如果换能器的阻抗相当小、也可能会导致过流问题。  

    我不建议在超声波信号端添加其他元件。 会降低性能。   

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过根据示波器测试、驱动器似乎正常、所以可能不是过流了?

    似乎输入的某些部分已死机。 将新芯片的 PGA 增益设定为较低是否会降低损坏风险? PGA 之后是否有钳位或 TVS 二极管?

     

    我会在这些新换能器上使用更好的 ESD 程序、但我没有信心能够解决这个问题、因为我在其他换能器上已经有数月没有出现过问题。

    可能其他传感器的 PZT 陶瓷质量较低、内部损耗较多、这掩盖了该问题。

    仍然是头脑风暴;如果你有任何想法,请扔掉它们。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我同意此问题与 输入路径有关。 但我认为这个问题与 ADC 无关。 因为 DNS 信号可以无错误地被捕获。 好的、我想在 PGA 损坏之前的某个位置。 我认为、降低激励脉冲应该仍然有助于避免这个问题。  

    此致、

    现金豪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金、我更换了损坏的评估板上的处理器、它的工作方式与新的一样。 仍然不确定这种情况发生的原因、但至少可以告诉我们、这不是输入端电容器的问题。 我知道您不推荐超声波方面的元件、但在这些评估板上我是0 in 2。 在再次测试新的换能器之前、我将在换能器连接中添加该 D3V3Z1BD2CSP-7 TVS 二极管。 如果解决了这个问题,我会向你报告。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的。    完成此操作后、请更新 TVS 二极管的测试结果。 谢谢。

    此致、

    现金豪