This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:单粒子效应-电源 SEFI

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1371691/msp430fr5969-sp-single-event-effect---power-sefi

器件型号:MSP430FR5969-SP

工具与软件:

阅读 SLAK026后、我不清楚"Power SEFI"是否完全需要手动复位/下电上电才能恢复功能。 看门狗超时是否完成了相同的任务、还是整个器件在电源 SEFI 条件(包括 WDT 模块)下无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我对文档的理解、需要对电源 SEFI 进行手动复位。  

    WDT 可能无法在其下工作。  

    此致、

    现金豪