This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:示例程序 msp430fr231x_WDT_01.c 无法在 MSP-EXP430FR2311上正常工作

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1371379/msp430fr2311-the-sample-program-msp430fr231x_wdt_01-c-does-not-work-properly-on-msp-exp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2311

工具与软件:

我正在使用 MSP-EXP430FR2311测试使用 CCS12.7.1编译的示例程序 msp430fr231x_WDT_01.c、但它不访问看门狗计时器中断服务例程。

1:程序是

///

//德州仪器公司

// 2015年7月

//该方法是采用 IAR Embedded Workbench v6.30和 Code Composer Studio v6.1构建的,并且可能已经过测试。

2:即使使用最新的 CCS 12.7.1编译器也无法解决该问题。

3:由于它是 MSP-EXP430FR2311、因此很难怀疑硬件。

您是否知道任何优秀的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经使用 MSP-EXP430FR2311测试了代码。 这是可行的、您能否更改 EVM 并尝试一下。

    此致、

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我没想到电路板会有问题、因为它可以与其他软件配合使用。 由于它能够与您拥有的板配合使用、我将立即订购一个新板并在它到达时进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何判断 ISR 未被调用? 断点? LED?

    如果您在调试器中暂停、程序在哪里执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何判断 ISR 未被调用? 断点? LED?

     => P1OUT ^= BIT0;//切换 P1.0 (LED)
    => 将它插入待测区域、然后用一个示波器检查 P1.0的状态。

    如果您在调试器中暂停、程序在哪里执行?

    => 在不使用调试器的情况下编写和运行程序。

    最简单的方法是最可靠的方法、所以我通过将一个示波器连接至输出来单独测试了 MSP-Exp430Fr2311电路板。 由于它经过 ROMized 处理、这是最简单的测试。

    2024/6/7 16:17  我发现,当我在从 CCS 完全断开后对它进行测试时,它工作正常。 我不知道为什么在连接 CCS 时它不起作用。 但是,它确实达到了目的。 感谢您提供的所有建议。