This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:智能模拟组合(SAC)电化学应用-传感器输出随机进入接地端

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1371813/msp430fr2355-smart-analog-combo-sac-electrochemical-application---sensor-output-randomly-goes-to-ground

器件型号:MSP430FR2355

工具与软件:

我使用 SAC0 (基准/计数)和 SAC3 (跨阻)作为稳压器电路。  我正在使用内部2V5基准来驱动 ADC 转换和 DAC 输出、并且用3V3为芯片供电。  我没有使用任何低功耗模式。

我注意到、我的"过低"边界检查失败了重复的零星 ADC 转换。  我使用 Salae (模拟/数字逻辑分析仪)测量了传感器输出、并注意到在这些阶段、我的传感器输出是最低的(进入 GND)。  我将偏置由连接到每个 SAC 运算放大器的 DAC 驱动、使我的典型基线(存在零气体)约为300mV。  自下而上持续大约1秒、然后传感器恢复到其正常的基线水平。

我正在调试我的代码以尝试并找出导致它的原因、当我被停在断点时、我观察到"自下而外"现象。  然后、我将代码留在该断点、观察到自下而下的现象再次发生、而处理器应该什么都不做!  我已经使用电化学传感器和恒电位仪电路约10年了、我有很好的信心、我的配置是声音的、而且传感器本身不是自下而上的原因。
相关压差现象的图像

这会每60-180秒重复一次、并且重复之间的时间范围似乎大多数是随机的。  自下而上的输出持续 约1秒+/- 250ms。  由于我的代码位于一个断点内、自下而下的输出仍然发生、并且我的所有其他电压在我的电路板上看起来相当稳定、我在确定原因时遇到了困难、我在这里。

我怀疑的事情:
1) 2V5基准变得不稳定。  这在我的列表中很少、因为我还使用内部基准来驱动内部温度传感器、并且在该通道上没有收到错误。
2)与 SAC 相关的东西,比如我违反了正常操作的某些标准,或者有 SAC 强加的延迟,导致我的基准,计数,和传感器上的工作电极之间不匹配。

除此之外、我对想法很缺乏了解、甚至那些想法也没有很好地统一起来。  我将继续测量传感器和 SAC 电路上的其他连接、以尝试确定在处理器之外可能导致问题的原因。  我乐于提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否认为 SAC 的输入拉低了?  我不希望出现这种情况、尤其是在断点时。   您是否能够将此传感器输出与微控制器断开?  如果仍然是最低点、那么它肯定是来自传感器/偏置侧。   

    谢谢。

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时认为 SAC 可能会拉低、因为我在某种程度上违反了某些运算放大器规格、而且 我也同意我不会期待这件事、但我当时在抓住棘爪。  我无法移除该传感器、因为它已经安装到位、但我继续在多个点焊接导线以观察每个运算放大器的反相输入和电源电压、因此我能够相当肯定地回答您的问题。  你不知道我不能再产生这个问题了,它工作的很好,没有平底。  最终、这是一个硬件问题、很可能是我焊接测试线的电阻器之一上的冷焊点、而且它必须已经存在于基准/计数电极电路中、因为这是由于反馈电阻引起的小电压变化最简单的方法可能会导致传感器从下到上。

    感谢您的意见 JD、帮助我们以一种迂回的方式解决了我的问题。