This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:如何启用 ECC

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP430FR6047, MSP430FR5964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1372387/msp430fr6047-how-to-enable-ecc

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438A、、 MSP430FR5964

工具与软件:

嗨、大家好!

我们已经 使用 MSP430F5438A 设计了定制电路板。 但我们注意到该 MCU 没有 ECC。

因此我们决定使用  MSP430FR6047 或  MSP430FR5964  

我只是想确认:  

1)是由 硬件自动 ?   

2)是否仅使用"UBDIE"字段启用多位错误?   

谢谢。

穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为正常 FRAM 写回操作的一部分、single-bit 错误会被修复、因为读取是破坏性的。

    多位错误会发生什么情况由您决定。 NMI 或复位。 或什么也没有。

    在其他线程中提到、某些器件由于额外的校验位而具有未记录的增强型纠错功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 David。