This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:错误:当前未安装支持 device 'MSPM0C1104'的 GNU Arm 编译器!

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1372292/lp-mspm0c1104-error-no-gnu-arm-compilers-supporting-device-mspm0c1104-are-currently-installed

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104

工具与软件:

我正在运行 Code Composer Studio Theia。 解决该问题的任何想法  

错误:当前没有安装 GNU Arm 编译器,支持器件'M4012M0C1104'!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 MSPM0C1104是非常新的、因此似乎您安装了旧版本的编译器、该版本不支持该编译器、需要进行更新。   

    您是否可以尝试转到"Help -> Check for Updates (帮助->检查更新)..."  ?   

    如果这不起作用、您是否可以尝试更新到 Theia 的最新版本?  它应附带所需的最新支持文件和编译器。   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 SDK 似乎未更新。 一旦我更新了 SDK、问题就解决了。

    谢谢