This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430PZ100E:为 MSP430FR6047超声波流量计设置 ZIF 评估板

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1372099/msp-ts430pz100e-setting-up-the-zif-evaluation-board-for-the-msp430fr6047-ultrasonic-flowmeter

器件型号:MSP-TS430PZ100E
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

工具与软件:

在损坏两个 EVM430-FR6047评估板上的处理器后、我决定使用 ZIF 板来进行更多尝试。 很遗憾、我到目前为止无法将其连接到 GUI。

我已将其连接到嵌入在 EVM430-FR6047评估板中的 eZ-FET。 刷写安装在  Code Composer Studio 中的全新 ZIF 的 MSP430FR6047我能够使闪烁 LED 代码和 Hello Word 正确运行。

我还成功地将"Windows Installer for USS Water Demo for FR604x"代码刷写到闪存中(非常接近 EVM430-FR6047评估板附带的代码)。

很遗憾、GUI 无法识别它。 我尝试了在有和没有 I2C 上拉的情况下使用。

对我可能还缺少哪些组件有什么想法? 不需要 LCD 和按钮、正确吗?

我知道我仍然需要为换能器输入和输出添加输入和输出保护、但我仍然缺少允许 GUI 连接的东西。

EVM430-FR6047原理图

MSP-TS430PZ100E (第156页)电路原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有逻辑分析仪、则无需 UART 信号、您可以捕获到此处的 I2C 信号