This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:IT's 回来! Quot;未找到 USB FET (&quot);

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1372328/msp430fr2355-it-s-back-no-usb-fet-was-found

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

在数周没有问题之后、如果在关闭 CCS 之前认真关闭项目、则又出现了此错误。

是否有人知道如何清除挂起的驱动程序、或者我是否返回到卸载并重新安装 CSS?

十年前的缺陷尚未找到解决方案...

 -皮特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Pete、

    很抱歉感到沮丧。  我不熟悉任何需要重新安装 CCS 的问题。  我觉得过去我遇到问题时、通常是尝试使用多个程序来访问端口时。 CCS/uniflash +串行终端等。  对我来说、如果确实挂起了、我只需关闭所有程序、拔下/重新插电路板、然后打开 CCS 备份。  通常会为我解决这个问题。  

    我想这不适合您吗?  您使用的是哪个版本的 CCS?   

    希望它能正常工作。  请告诉我您看到的内容、我可以将反馈意见传递给 CCS 团队。  现在、我们还拥有基于 Theia 的 CCS、它学习比较少。  它正在迅速增长、尤其是对于新用户。    

    谢谢!

    JD    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      最后一次大挂起需要重新安装。  在我发布问题后,我做了一个"拔下 USB",然后"重新启动 PC"和事情工作. 我将尝试拔下 MS FET 器件、看看它是否起作用。

      我很好奇地想知道低级驱动程序是否有所改变、或者 CCS 中是否有某种方法可以"澄清"驱动程序的信念、即他们被分配到其他任务中。

     在关闭 CCS 之前终止调试会话似乎很重要、这让我觉得这两者之间有一些配置链接。 因此,在某些方面,这是"一切旧都是新的"关于声明"互锁是好的,直到他们不"。

     我将把它解决、希望其他有问题的人都能阅读这篇文章、然后再继续操作。 如果拔下电源插头并关闭所有程序、那么关闭 CCS 并忘记关闭调试会话(在半夜时分您正在调试某事时很容易执行此操作)时、这没什么问题。 感谢您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的答复。 上次挂起时、我必须重新加载 CCS。 我已经了解到、必须在关闭 CCS 之前关闭调试会话、否则低级别驱动程序仍会认为它们正在被其他一些程序使用、因为存在某种互锁。 提交 POST 后、我尝试拔下 USB、然后重新启动 PC。 这似乎起作用了。

    我想知道是否对低电平驱动器进行了任何操作、或者当您收到"No USB FET"错误时、CCS 是否存在某种方式、而该错误会重新设置驱动器(清除互锁)。 另一个"一切都是新的"说是"联锁是伟大的,直到他们不是"。

    我将把这个标记为关闭、希望确实像(1)拔下 USB 一样简单(2)关闭 CCS 并重新启动(当然、如果您正在调试多个项目、请确保不会意外拥有给定的 USB FET 器件)。 希望其他人在遇到问题时可以阅读这些内容。

    再次感谢、如果您与 CCS 和 USB FET 驱动器的维护人员交谈、建议在错误消息框中清除所有权互锁的方法。 这将是一个巨大的胜利。

     -皮特